This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:外部时钟

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949888/adc12dj3200evm-external-clocking

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2582

我们有一个应用、希望将板载时钟器件(LMK04828和 LMX2582)与外部振荡器结合使用。 我看到一个10MHz 输入(CLKIN0)、似乎只在 EVM 手册中简单提及、但我想问一下我是否可以使用它、而不是连接信号发生器和修改 EVM。 是否有办法可以将外部10MHz 振荡器与现有时钟电路配合使用?

谢谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我只看到信号发生器之间提到了10MHz 基准锁。

    您能告诉我您所指的用户指南页面是什么吗?

    您是否打算使用外部10MHz 振荡器为 LMK04828计时?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    在第20页(图 B-1)、我看到提到了10MHz 基准、但我认为这是为了将信号发生器锁定到信号输入。

    我的目的是使用外部10MHz 振荡器为 LMK04828计时(代替板载基准)。

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我知道。 最好在 EVM 上已有的板载100MHz Crystek 振荡器上使用。 否则、如果您具有相同占用空间、则可以使用10MHz 振荡器。 很遗憾、您不能为此使用中的 CLKIN0。

    但是、如果您确实在 EVM 上更改为10MHz 振荡器、则性能将受到更大的影响、而 LMK 可能需要一些额外的 SPI 写入来使其正常工作。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob 的解释! 我要切换振荡器的主要原因是转到具有更好稳定性/相位噪声的外部振荡器、例如 TCXO/OCXO。 我看到我可以使用信号发生器来创建改进的采样时钟、但我希望有一种方法可以馈入10MHz (或100MHz)时钟、该时钟会进入 LMK04828、因为这将更能反映我们的用例。 我看到 CLKIN0被列为10MHz、因此我认为这可能是一种馈入10MHz 外部时钟的方法、但我现在知道这是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您始终可以修改 EVM、使其进入外部 OCXO 中、此时100MHz 基准振荡器就在此处。

    这就是我要做的。 或者使用您所注意到的外部 sig gen。

    此致、

    Rob