This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:无"数据就绪"

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943231/ads1234-no-data-ready

器件型号:ADS1234

问题:
我正在提出新的硬件设计、作为调试过程的一部分、我在一段时间后加电、我打开 PD 线路、我希望稍后再准备好数据转换。 我是否错过了初始化步骤? 我的增益均设置为1、我的 A0/A1通道设置为0。 我应该看到转换完成了。

解决方案:

我使用星型连接设计电路板、以更好地控制模拟和数字接地连接。  我忘记连接接地、因此模拟接地实际上是浮动的。  顺便说一下,如果发生这种情况,您永远不会准备好数据:)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    如果我理解您的帖子、您已经解决了您的问题、ADC 现在正在转换。

    仅需确认一下、如果器件正确上电、您应该会看到/DRDY 在39uS 的高电平时间内以输出数据速率切换。  如果您看不到这一点、我将验证 CLK 是否以正确的频率运行、典型值为4.9152MHz。  如果您将引脚3连接到低电平、这将启用内部振荡器、这可能有助于调试。

    是的、数字和模拟接地引脚必须连接到 IC 封装旁边的同一接地、以实现最佳性能。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用