This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900B:ADS8900B

Guru**** 2583895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B, ADS8860, OPA320, THS4551, ADS8881, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942632/ads8900b-ads8900b

器件型号:ADS8900B
主题中讨论的其他器件: ADS8860OPA320THS4551ADS8881THS4541REF5040REF5045

朋友们、您好!  

我将使用  ADS8900B 设计 DAC。  


在上面的设计中、我必须使用  ADS8900B 而不是 ADS8860

在 ADS8900B 的数据表中、指定它可以用作单端和全差分 ADC。

OPA320是一款单端放大器(非差分放大器)。

 但在 ADS8900B 的数据表中没有具体 说明如何使用单端运算放大器驱动 ADC。

如果我需要将 ADC 用作单端 ADC、 AINM 引脚的状态应该是什么?

我的 Vin 在+/-4VPP 范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    ADS8900B 需要差分输入。  该器件可用于具有单端信号链的系统、但最终电压必须转换为差分电压以驱动 ADC 输入。  上面的图111、使用 THS4551是一种实现此目的的好方法。   

    您还可以使用2个运算放大器来驱动输入。  请看一下这款使用2个 OPA320的模拟工程师电路。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa265/sbaa265.pdf

    在1MSPS 采样时、OPA320的速度不够快、无法稳定至20b。  对于1MSPS、20b 性能、下面的电路提供了有关如何在此应用中使用 THS4551的更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa246a/sbaa246a.pdf

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、

    感谢你的答复。
    因此、我应该使用两个运算放大器、如 OPA320或单个差分放大器、如 THS4551。

    我能否  将 AINM 引脚直接接地、使其作为伪差分真正双极模式工作、并像   这样将我的+/-4VPP 信号馈送到 AINP 引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    ADS8900B 要求输入共模电压(两个输入的平均值)在全差分输入范围内等于 Vref/2+/-100mV。  由于这一要求、您无法将 AINM 输入接地或其他一些直流基准电压。  输入上的这一限制被称为全差分输入。

    如果您具有+/-4V 单端输入电压(双极)、那么 THS4551将是将此输入转换为 ADC 输入上适当电平的最佳器件。

    如果您可以使用18b 器件、则 ADS8881具有"真差分"输入。  在这种情况下、您可以将 AINM 输入端连接到接地端或其他一些直流基准电压、并且仍然符合完整的数据表性能。

    请观看此 TI 高精度实验室视频、其中讨论了这些不同的输入限制、以了解更多详细信息。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-sar-adc-input-types?context=1139103-1128659

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Keith、
    感谢你的答复。
    在与我的队友进行讨论后、我们计划改用 THS4541差分放大器。
    如数据表中所述、ADC 的 DVDD 引脚馈电3.3V、RVDd 引脚馈电5V。
    我真的需要+/-4VPP 信号的基准发生器吗?  

    此外、FDA 的 Vocm 引脚处的电压应该是多少? 我认为我需要将其固定为来自基准发生器的分压器的2V 电压。
    正在等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、您好!

    ADS8900B 包含基准缓冲器、但仍需要外部基准。  在本例中、REF50xx 是一个出色的选择。  由于您的输入为+/-4V、因此您可以使用 REF5040 (4.096V)来充分利用整个动态范围。

    Vocm 应设置 ADS8900B 所需的输入共模电压、即 Vref/2。  如果使用 REF5045 (4.5V)、则 Vocm=2.25V。  如果使用 REF5040 (4.096V)、则 Vocm=2.048V。  您可以使用 Vref 上的电阻分压器生成该电压。

    有关输入放大器的更多详细信息、请参阅 ADS8881EVMV2用户指南。  这是一个不同的 ADC (18b)、但具有相同值的输入放大器电路将与 ADS8900B 搭配使用。

    此致、
    Keith