This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ads1299。 通过一个 SPI 连接3 ADS1299

Guru**** 2550740 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943277/ads1299-ads1299-connection-3-ads1299-by-one-spi

器件型号:ADS1299

大家好、我想将3个 ADS1299连接到1个 SPI 协议、可以吗 ? 请看图片、它是正确的连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michail、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    有关多器件配置、请参阅 ADS1299数据表中的第10.1.4节。

    您无法将 DRDY 输出短接在一起、因为它不是开漏输出。

    如果通过使用 START 信号(参见图69)使器件保持同步、则可以使用其中一个器件的一个 DRDY 信号作为处理器的数据就绪中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen,非常感谢您的回复!!!  现在我 认为应该更好,我根据手册做了这样的事 ,你怎么认为这个方案是正确的?  

    如果我正确理解、我只能从一个 ADS1299连接1个 DRDY (在此方案中、我单独连接到 STM32)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michail、

    此配置看起来不错。

    请确保器件上的 CLK 信号也同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我将为所有 ADS1299使用一个外部振荡器