This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:与4-20mA 接收器电路配合使用

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, TIDA-060020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942912/dac8742h-using-with-4-20ma-receiver-circuit

器件型号:DAC8742H
主题中讨论的其他器件: TIDA-060020

您好!

我们将 DAC8742H HART 调制解调器与4-20mA 接收器电路配合使用。

HART 输出与4-20mA 模拟输入电路耦合。

我们参考 的是 TI Designs:TIDA-060020。

在本 Ω 手册中、HART 规范要求负载电阻介于230 Ω 和600之间才能正常工作、如下图所示

在我们的设计中、回路电流首先进入我们的电源模块。 R1将是我们的电源、可假设它是可变电阻。

那么、您能否告诉我们、由于此可变负载、HART 电路的功能是否会出现任何问题?

另外、请分享是否有适用于此类应用的任何其他参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remya、

    您共享的图像似乎未正确连接。

    当您说"回路电流首先进入我们的电源模块"时、我不太确定您的意思。 您能否创建一个图来说明您的意思?  ADC 将使用电阻器 R1来感测电流环路值。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您能否查看我们设计的图解表示。

    如图所示、

    当我将我的设计与 TIDA-060020的图4进行比较时、R1是我们的电源、R2是我们的电流感应电阻器。

    因此、总负载电阻将成为这两者的总和。

    但在本例中、一个是变化电阻(电源)。 它是否影响 HART 传输?

    请分析并回复吗?e2e.ti.com/.../HART.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remya、

    这看起来根本不会使返回电流流经分流器。  我认为您需要更像这样的东西:

    电流路径最终会到达电路板电源侧的 GND。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我想您对我的方框图理解不正确。我在方框图中显示的电源是一个3.3V 直流直流转换器、它将环路电源作为输入、并提供3.3V 输出来为我设计中的其余电路供电。 请查看修改后的方框图 I attached.e2e.ti.com/.../3173.HART.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remya、

    我认为最大的问题是您的感应电阻器没有与环路串联。  此外、HART 调制解调器也应使用串联电阻进行连接。   

    请查看此图。

    谢谢、

    Paul