This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7822:电压输出高速 DAC

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943451/dac7822-voltage-out-high-speed-dac

器件型号:DAC7822
主题中讨论的其他器件:DAC902


你好

我正在寻找 一个分辨率为12位、更新速率最低为10MSPS 且工作电压为5V 或更高且具有电压输出的 DAC。 是否有人可以为我推荐特定的器件型号?

谢谢你。

此致  

戈瑟姆 M P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在精密产品系列中、我们没有任何更新速率为10MSPS 的高速 DAC。

    我将此查询重新分配给高速 DAC、它们将能够更好地帮助您。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 DAC902。  它是一款12位高达165MSPS 的 DAC、可由具有 CMOS 数字接口的5V 单电源供电运行。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果还有其他规格注意事项、您可以发布反馈以获取修改后的建议。  -RJH