This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256采样率问题

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949674/ads1256-ads1256-sampling-rate-issue

器件型号:ADS1256

您好!

我对 ADC 的每秒样本数有问题。

当我选择以1000 SPS 的速率工作时、我只有790 SPS、但当我选择以2000 SPS 的速率工作时、我只有1450 SPS。

因此、我的 MCU 能够在大于1000SPS 的2000SPS 下实现有效的 SPS 工作、因此主要是在1000SPS 下工作没有问题 、但请求的 SPS 与有效的 SPS 之间仍然没有匹 配。

对于 ADC 的初始化、我执行以下操作:

//重置 ADC
ads_reset ();
HAL_delay (10);

//写入状态寄存
器 ads_write_register (status_REG、0x02);
HAL_delay (1);

//写入 ADACT_REWRITE_register
(ADCON_REG、0x00);
HAL_delay (1);

//设置数据速率*/ SAL_WRITE_REG_0
(SAT_REG_0A1);//针对数据
速率为0x2000ps (SAFET_RATE);

/*选择 ANIN CHANNELS DIFFIER*//此处设置第一个通道,每次收到新样本时,我都会将通道更改为下一个通道。
ADS_WRITE_register (MUX_REG、EAI_MUX_REG_VALUES [EAI_CHANNES_TO_SAMPLE[0]);
HAL_DELAY (1);

//执行自校准*/
ADS_SEL_CAal ();
HAL_DELAY (30);// 30ms 延迟 

我必须在环路中逐一对8个通道进行采样{1、2、3、4、5、 6、7、8、1、2、3)

因此 、在 DRDY_ADC_Pin 中断中、我执行以下操作:

//将 ADC 设置为对下一个通道
ADS_WRITE_register (MUX_REG、CHANNEL_VALUE)进行采样;CHANNEL_VALUE 可能值:{0x08、0x18、0x28、0x38、0x48、 0x58、0x68、0x78};


//读取当前通道样本。
ADS_SEND_cmd (SYNC_CMD);//同步命令
ADS_SEND_cmd (WAKEUP_CMD);//唤醒命令
ADS_SEND_cmd (READ_DATA_CMD);/读取数据
延迟(6.52)//6.52微秒延迟
SPI_Receve (&tmp、3);//通过 SPI
ADC_DATA=((tmp & 0x0000)>> 16)接收3个字节|(tmp & 0x0000)|((tmp & 0xff)<< 16);
IF (((ADC_DATA & 0x800000)= 0x800000)
ADC_DATA = 0;
LAST_CHANNEL SAMPLE = ADC_DATA; 

请帮助我解决此问题。

此致

JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jawad、您好!

    当通过通道进行多路复用时、总有一些吞吐量开销、如 ADS1256数据表第21页的"使用输入多路复用器的稳定时间"一节所述。 在同一页的表14中给出了按数据速率计算的稳定时间。 此外、图19显示了循环输入多路复用器的通信过程、以及时间 T18和 T19的派生方式。

    例如、对于数据速率= 2000SPS、循环吞吐量(T19)为1438Hz、这与您获得的值非常相似。 因此、ADC 按预期运行。 请告诉我这是否仍然不清楚。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。

    此致

    JK