This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE49I30EVM:ASK AFE49I30EVM 测试

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE49I30, TPS63050, AFE49I30EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/939312/afe49i30evm-ask-afe49i30evm-test

器件型号:AFE49I30EVM
主题中讨论的其他器件:AFE49I30TPS63050

目前正在进行 AFE49i30 EVM 测试。
在 Excel 中创建 CFG 文件后、我将其导入软件、捕获值以图形的形式显示。
以下是问题的答案。

TIA-3和 TIA-3RAW 值的含义是什么? 这是光电二极管输出值吗?

TIA-3值的输出接近1.2V。 我想知道、通过调整 RF 值或 LED 电流值、它是否可以输出为1V。

最后、我正在进行测试以了解软件中的 PPG 输出值、我想知道是否可以在软件中检查 LED 计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    感谢您与 AFE49I30联系。

    由于器件 AFE49I30处于 NDA 状态、我们希望将此讨论离线。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我上周提出了一个问题、  

    但没有答案。 我再次向您发送一个问题

    我还有一个问题。

    我当前正在测试的任务是尝试找出我制作的 HRM 传感器是否运行良好。 现在、我已将 HRM 传感器连接到 AFE49i30 EVM。

    在这里很难详细说明我的 HRM 传感器是如何设计的、但该传感器包含 IC AFE49i30。

    如果您查看下表、就会看到我设置的"相位定义"。

    如果进行类似设置、则创建和导入 CFG 文件、

    TIA-3​​值的输出接近1.18V。

    我将 DRV1至 TX1连接到1个 LED、施加10mA、并根据上表继续进行设置。  

    在上述情况下、LED1通常亮起、但我们能否假设光电二极管正常接收信号、而 HRM 传感器中的 AFE49i30 接收到正常信号?

    external_image

    简单来说、我想知道我制造的 HRM 传感器是否工作良好。

    2. 软件的 TIA-3值 I 输出接近1.2V。

    查看 AFE49i30数据表第45页、ADC MAX 为+-1.2V、TIA MAX 为+-1V。 如果是、是否要使用 ADC MAX 查看当前的 TIA-3值?

    我认为 TIA-3值似乎是 TIA MAX、但数据表中的 TIA MAX 值为+-1V、 如果我更改寄存器以使输出值+-1V、是否应将其视为正常输出?

    AFE49i30 EVM 能否测量 HRM 传感器中 LED 的 LED 数量?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我已将您的查询直接回复到您的电子邮件中。

    我现在将关闭此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我将向您提供更多问题。

    这次、我想问一个有关 AFE49i30 EVM 板组件的问题。

    我正在设计 AFE49i30 EVM 板、

    我想知道电路板运行是否有任何问题、即使我将其更改为另 一个组件。

    问题。

    AFE49i30板上有 U1、U7和 U6部件。

    查看 BOM、U1是 TPS63050YFFR

    U6和 U7是 TXB0104YZTR。

    U1的封装参考为 YFF0012AFAF、

    U6、U7的封装参考为 YZT0012ACAC。

    如果您更改封装类型并制作 EVM 板、操作是否有任何问题?

    当前所需的封装类型为

    U1希望从 TPS63050YFFR (YFF0012AFAF)更改为 TPS63050RMWT (RMW0012A)。

    U6、U7希望从 TXB0104YZTR (YZT0012ACAC)更改为 TXB0104RUTR (RUT 封装)。

    即使我如上所述通过更改 U1、U6、U7的器件封装类型来制作电路板、也请检查电路板运行是否存在任何问题。

    2.当可以编号为1时

    表示 U1

    当从 TPS63050YFFR (YFF0012AFAF)更改为 TPS63050RMWT (RMW0012A)时、TPS63050YFFR 的数据表

    引脚名称 ILIM1为 B3、但引脚名称 ILIM1不在 TPS63050RMWT (RMW0012A)中。 因此、即使我从 TPS63050YFFR (YFF0012AFAF)更改为 TPS63050RMWT (RMW0012A)、不使用引脚名称 ILIM1也可以继续进行设计吗?

    在第3页的注释中、数据表"仅适用于 DSBGA 封装、对于 VQFN 封装、ILIM1在内部连接到电压电平>VIH"。

    那么、在 VQFN 封装中、没有引脚名称 ILIM1是否重要?

    3.

    TPS63050YFFR (YFF0012AFAF)只有1个 GND。

    当更改为 TPS63050RMWT (RMW0012A)时、我想知道 GND 是否也应该被连接至9引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 AFE 的角度来看、更改降压/升压转换器和电平转换器的封装不应影响器件的运行。

    我不是器件 TPS63050器件的专家、我已在器件的应用团队中找到相关问题的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    ILIM1在 VQFN 封装内部连接高电平。 因此、启动期间的电流限制设置仅是两个选项、有关详细信息、请参阅数据表的第14页。

    其他性能与 YFFR 封装相同。  

    在 VQFN 中、引脚2和引脚9均为接地端、应将其连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您用10mA、2.5mA LED 电流从手指向我发送了 PPG 信号的快照。

    通过查看快照、我可以看到10mA 下的输出平均值为1.29~1.3V、2.5mA 下的输出平均值为0.48V~0.49V

    在 RF 增益设置和10mA 中、它必须输出为1.29~1.3V、

    我是否可以假设传感器板工作正常?

    输出值每次都会根据射频增益和电流值而变化。

    我想知道的是、传感器板必须输出什么输出值才能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我已在电子邮件中回答了您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen。

    我很理解您的答案。 但让我向您提出一些基本问题。

    1.您能告诉我如何设置 offdac 吗? 在下面、您可以看到​​我设置的 RF 增益和 LED 电流设置值。 我不确定如何设置偏移。

    external_image

    external_image

    其次、我将简要介绍我的传感器板。

    在我的电路板上、8个 PDS 连接到 AFE49i30、2个 PDS 并联。 您可以通过查看下面的原理图轻松理解

    external_imageexternal_image

    LED 连接到 TX1~TX4、如下所示

    TX1=Green LED1

    TX2 =红外 LED

    TX3=绿色 LED2

    TX4 =红色 LED

    首先、我简要介绍了我的董事会、但我想问的问题如下。

    我将打开所有4个 PD 并打开两个 LED。 如果是、我设置如下。 如果是、​​将显示以下输出值

    1) 1) LED 2.5mA、RF=100K

    external_image

    external_image

    2) 2) LED 10mA、RF=100K

    external_image

    external_image

    当您查看该输出值时、该板是否工作良好?

    或者、我会采取什么措施来获得更好的输出?

    感谢您的回答。

    此致

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我已在电子邮件中回答了您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    该项目是三星电子的 HRM 传感器。

    我们通过 TI 韩国收到了 AFE49i30的信息、并向您提供了有关 AFE49i30软件的其他信息。

    我们制造了 HRM 传感器、我们想知道、我们的 HRM 传感器与 TI 的 AFE49i30软件配合使用很好。

    正如您所说、我首先启用1个 PD 对、如果信号较小、则启用第二个 PD 对。  

    我将使用您发送给我的寄存器开始评估。

    2.当我再次检查结果时,我对该值很好奇,所以我会再次询问。  

    例如、出现 TIA-3​​和 TIA-3-RAW 值​​。

    在这种情况下 、TIA1-3意味着来自第一个 TIA 的第三相输出电压。 TIA1-3-RAW 表示来自第一个 TIA 的第三相输出。

    external_image

     当我导出该值并检查 AFE49I30_captured_data 的 Excel 文件时、结果如下所示。

    external_image

    您告诉我的 TIA1-3_RAW_VALUE 是否是  从 FIFO 输出转换 ADC 代码的值?

    或者、当第一个答案出现时、我想知道我是否应该直接在 Python 中进行计算。

    我了解的是、计算过程如下所示  

    我认为我不需要进行计算。 我不明白、所以我再次问。

    此致

    Lee

      ---------- 原始信息--------------------------------------------------------
      보낸사람: Raveendran, Midhun
      받은시간: 202020-09-10 15:04:52
      받는사람:이익수
      참조:biosensing_afe-support@list.ti.com - 生物传感 AFE (AFE44xx 和 AFE43xx) 支持  
      제목:回复:[生物传感 AFE 支持][外部][FW]数据转换器论坛:AFE49I30EVM:咨询 AFE49I30EVM 测试

    李宜 SOO、您好!

    TIA-3      和 TIA-3RAW 值的含义是什么? 这是光电二极管输出值吗?

    ·        TIA1-3表示 来自第一 个 TIA 的三相输出电压。

    ·        TIA1-3-RAW 表示 来自第一 个 TIA 的第三相输出。 该特定相位和 TIA 的直接 FIFO 输出。 (unsignedCodesADC)

    用于从 FIFO 输出转换 ADC 代码的计算如下所示。

    TIA-y–RAW   FIFO 输出    unsigdCodesADC  、TIA-y 为电压。

    TIA-3      值的输出接近1.2V。 我想知道、通过调整 RF 值或 LED 电流值、它是否可以输出为1V。

    a:      有多种方法可降低 TIA 输出值。 建议很少、

                                                       i.     首先检查环境阶段产生的偏移量。 基于此、了解是针对环境阶段还是 LED 阶段进行偏移校正。 以下步骤显示了减少 LED 相位偏移的一些常见提示。

                                                      二      通过减少 TIA 射频 OR/AND 来降低 TIA 增益

                                                     三      通过降低 LED 电流来降低 LED 强度。 (如果与环境阶段相比、LED 相位偏移处于主导地位)或/和

                                                    四.      使用 LED 偏移 DAC 减去直流电流 OR/AND

                                                     五.     使用 AACM

    最后      、我正在进行测试以了解软件中的 PPG 输出值、我想知道是否可以在软件中检查 LED 计数。

    答:      问题不是很清楚。 请您详细解释这个问题。

    此致、

    Midhun Raveendran

    发件人 :이익수 [mailto:liksu94@it-m.co.kr
    发送时间 :2020年9月10日、星期四上午9:32
    更改为 biosensing_afe-support@list.ti.com -生物传感 AFE (AFE44xx 和 AFE43xx)支持
    主题: [生物传感 AFE 支持][外部][FW]数据转换器论坛:AFE49I30EVM:咨询 AFE49I30EVM 测试

     

     

    来自 TI E2ETm支持论坛的消息

    Texas Instruments

     

    Lee IKSOO

     

    器件型号: AFE49I30EVM

    目前正在进行 AFE49i30 EVM 测试。
    在 Excel 中创建 CFG 文件后、我将其导入软件、捕获值以图形的形式显示。
    以下是问题的答案。

    TIA-3和 TIA-3RAW 值的含义是什么? 这是光电二极管输出值吗?

    TIA-3值的输出接近1.2V。 我想知道、通过调整 RF 值或 LED 电流值、它是否可以输出为1V。

    最后、我正在进行测试以了解软件中的 PPG 输出值、我想知道是否可以在软件中检查 LED 计数。

     

     

     

     

    在线查看

    您之所以收到此通知、是因为您订阅了论坛。  要停止仅接收来自此主题的更新、 请转到此处

     此帖子标记为垃圾邮件/滥用。

     

     

     

     

     

     

     

     


      ---------- 转发讯息--------------------------------------------------------
      보낸사람 :TI E2E 支持 论坛 - 自动 发送电子邮件
      받은시간 : 202020-09-10 11:58:06
      받는사람 :李 宜 SOO
      제목 :数据转换器论坛:AFE49I30EVM:咨询 AFE49I30EVM 测试

     

    来自 TI E2ETm支持论坛的消息

    Texas Instruments

     

    Praveen Aroul 回答 了 AFE49I30EVM:询问 AFE49I30EVM 测试

     

    您好、Lee、

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    感谢您与 AFE49I30联系。

    由于器件 AFE49I30处于 NDA 状态、我们希望将此讨论离线。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

     

     

     

     

    此致

    Praveen

    TI 对应用帮助或客户产品设计不做任何保证和义务。  您对 与您的产品相关的所有设计决策和工程、包括与 TI 产品应用相关的决策负全部责任。 通过提供技术信息、TI 不打算提供或提供有关 您的设计的工程服务或建议。

     

    您之所以收到此通知、是因为您订阅了论坛。  要仅取消订阅此主题、 请访问此处

     此帖子标记 为垃圾邮件/滥用。

    RefID:2afb4b7a-9dd6-43bc-b34a-f53f4740dcfa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


      ---------- 转发讯息--------------------------------------------------------
      보낸사람 :TI E2E 支持 论坛 - 自动 发送电子邮件
      받은시간 : 202020-09-10 11:31:09
      받는사람 :李 宜 SOO
      제목 :AFE49I30EVM:ASK AFE49I30EVM 测试

     

    来自 TI E2ETm支持论坛的消息

    Texas Instruments

     

    Lee IKSOO

     

    器件型号: AFE49I30EVM

    目前正在进行 AFE49i30 EVM 测试。
    在 Excel 中创建 CFG 文件后、我将其导入软件、捕获值以图形的形式显示。
    以下是问题的答案。

    TIA-3和 TIA-3RAW 值的含义是什么? 这是光电二极管输出值吗?

    TIA-3值的输出接近1.2V。 我想知道、通过调整 RF 值或 LED 电流值、它是否可以输出为1V。

    最后、我正在进行测试以了解软件中的 PPG 输出值、我想知道是否可以在软件中检查 LED 计数。

     

     

     

     

    在线查看

    您之所以收到此通知、是因为您订阅了论坛。  要停止仅接收来自此主题的更新、 请转到此处

     此帖子标记为垃圾邮件/滥用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我已在电子邮件中回答了您的问题。

    由于我们已将此对话脱机、并且器件已包含在 NDA 范围内、您能否仅将问题发送到电子邮件?