This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8860:DNL 和 INL 如何影响 ADC 系统性能?(定量)

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950470/ads8860-how-dnl-and-inl-influence-the-adc-system-performance-quantitatively

器件型号:ADS8860

你(们)好

我将开始观看高精度实验室视频、第一部分介绍一些直流和交流参数。 我发现这些参数的定义很清楚、但我对它们如何影响 ADC 系统性能没有太多的了解(定量)。

对于示例、根据 DNL 定义、我们可以直接了解到 DNL >-1LSB 意味着存在缺失的代码、因此误差会很大。 对于 INL 也是如此、lager inl 也是如此、lager 将会出错。  

TI 是否有任何应用手册可以更深入地说明这些参数、而不是仅在基本层面上说明它们的定义? 以一些实例为例、效果更好。  

这个问题产生于这样的经验:当我们选择 ADC 时、位数、SNR、VREF 等参数相对容易根据系统要求进行确认。 但是、识别 我们可能需要多少 INL 或 DNL 并不容易。  

这些视频是值得学习的优秀材料、我将继续学习。  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、DNL 对于保证无丢码很重要。  如果您在反馈控制系统中使用数据转换器、则确保 DNL 小于1LSB、以确保单调性对于控制环路稳定性至关重要。

    可以将 INL 视为增益随输入电压的变化。  对于直流信号、只需将最大 INL 添加到偏移量即可。  但是、对于交流信号、这种增益变化会使正弦波失真、并直接导致 THD。  两者之间存在相关性、但最好使用交流输入直接测量 THD、使用直流输入直接测量 INL。

    下面是另一个 e2e 文章的链接、其中讨论了如何进行 INL 测量:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/944642/3490213?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=INL#3490213

    以下是一些其他链接、这些链接可能提供一些更深入的见解:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa013/slaa013.pdf?ts=1603416432091

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2014/10/14/adc-accuracy-part-2-total-unadjusted-error-explained

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、感谢您的回答。

    另一个问题是,在 TI 高精度实验室视频的第2节中,它提到偏移误差(EO)的定义为“偏移是 y 轴截距”,其中 y 轴是输出代码,x 轴是输入模拟电压。 根据这一点、我认为 EO 应该是数字值、但我在 ADS8860数据表第6页中查看、发现它的 EO 是"典型值±1mV"、似乎是在 X 轴中定义的。 。

    用户是否可以将它们视为等效的东西? 也就是说、1LSB = 38uV --> 1mV = 26 LSB。 因此,我们在进行 EO 校准时,可以使用26 LSB 作为 EO 值?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您回答正确。  测得的 ADC 偏移以代码(LSB)为单位、但通常以电压为单位。  要获得等效 LSB、只需将指定的偏移电压除以1LSB 即可。  对于 ADS8860、1 LSB 等于 Vref/2^16。   

    ADS8860的典型偏移额定值为+/-1mV。  使用5V 基准时将测量的 LSB 将为+/-0.001V/(5V/2^16)=+/-13LSB。

    此致、
    Keith