This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292R 在连接到 ECG 模拟器时可以正常工作、但在连接到人体时却无法正常工作

Guru**** 2551610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943491/ads1292r-ads1292r-is-functional-when-it-is-connected-to-an-ecg-simulator-but-it-won-t-work-when-it-is-connected-to-a-human-body

器件型号:ADS1292R

我使用了一个 ECG 模拟器。 IN2P 连接到 LA、IN2N 连接到 RL。 这是我从 CH2获得的结果。

但当我连接到人体时、结果是:

它甚至没有任何噪音... 我不明白为什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的原理图、我们不建议将通道2连接到人体、因为没有患者保护电阻器和抗混叠滤波器。

    当您运行测试时、您如何将通道或电极连接到身体?  您是如何为人体设置偏置电压的?

    请确保不超出前端的输入共模范围。

    有关 配置的可用输入共模范围、请参阅数据表中的第8.3.4.1节。