This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADC 配置和 ADS7953提供错误数据的问题

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950730/ads7953-issues-with-adc-configuration-and-ads7953-giving-wrong-data

器件型号:ADS7953

我的客户面临 ADC7953的关键问题。

 

有时、在下电上电后、ADC 会给出错误的数据。 设备似乎未配置。 重复的配置尝试不起作用。

当 ADC 运行了相当长的一段时间并且进行了下电上电时、就会发生这种情况。

只要器件在上电时正常工作、它就会继续工作、直到再次上电。

 

我们的所有板上都会发生这种情况。 我们已经尝试了几个方法来解决这个问题,但没有成功。

请求您帮助解决此问题。

 

我们使用的器件处于自动1模式、范围为2 x。 我们将从器件读取14个通道。

 

SPI 时钟频率:2.6MHz

配置数据:

0x4200

0x4001

0x8000

0xCFFF /*通道12和13未使用*/

0x2C40

0x2841

 

器件正常工作时的典型数据。

0x02a8

0x12ab

0x22a9

0x348d

0x4493

0x5003

0x6732

0x7733

0x882d

0x9439

0xa003

bbb009

0xe000

0xf99c

 

当不能正常工作时:

0x0dcd

0x0dd0

0x0dd3

0x0dd3

0x0dd2

0x0dd3

0x0dd2

0x0dd2

0x0dd2

0x0dd1

0x0dcf

0x0dcf

0x0dcf

0x0dce

您能否提供有关如何解决此问题的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确保我理解正确、器件可以在与器件通信或无法正常工作的故障状态下加电。 要使其脱离该故障状态、唯一的方法是另一个下电上电吗?

    我怀疑加电序列不受控制、因此每次都不相同。 VA 需要始终大于或等于 VBD。 此外、请确保数字通信总线在加电期间未激活。 客户能否观察电源线并确认加电顺序是否正确?

    此致

    Cynthia