This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90080-Q1:不适用于 SPI 线路中的电阻器

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP90080-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950757/lmp90080-q1-doesn-t-work-with-resistors-in-spi-lines

器件型号:LMP90080-Q1

大家好、

我的客户使用 LMP90080-Q1创建电路板:

但是 、LMP90080-Q1驱动 DSO 引脚、但当客户将22 Ω 电阻器焊接到电路板上时没有响应:

  

但是、当客户解焊电阻器并短接线路时。 器件开始正常运行。

请告知、此类行为的原因是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是否确定值为22欧姆?  这种小值不可能会中断传输、因为这是一种非常常用的串联电阻值。  它们是否可以使用2.2k 或22k?  高串联电阻会带来挑战、因为它与线路上的电容相互作用、并形成滤波效应、从而使信号舍入至无法再满足所需数字参数的程度。

    与数字采集卡相比、是否可以使用模拟示波器捕获信号?  当电阻器就位时、可能会存在一些 VIH/VIL 或时序问题。