This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:电压基准选择

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H, REF6225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942872/ads8598h-voltage-reference-selection

器件型号:ADS8598H
主题中讨论的其他器件: REF5025REF6025REF6225

尊敬的各位成员:

我正在使用 ADS8598H 进行设计(地震应用、由于某些技术原因、Δ-Σ 不适用)、并提供以下选项(长期稳定性、低噪声、低漂移是设计的重点)。 该应用的温度范围为-10度至60度。 需要有关选择电压基准类型和器件的帮助。

内部或外部电压基准

2.如果为外部、则为 REF6025和 REF5025。

在关闭硬件设计之前、我想完成上述操作、以将板载部件减少到最少。

问题1 -由于温度漂移比外部基准差而选择了外部基准。需要注释、根据上述温度范围、是否明智地选择外部基准而不是内部基准?

问2 -外部参考 REF5025或 REF6225? 5025没有输出缓冲器、但具有非常好的10mA 拉电流和灌电流、而6225为4mA。 一个参数无法在5025 DS 中跟踪、输出阻抗? 作为如此高的拉电流/灌电流值、我们是否需要知道输出 Z 和输出缓冲器?

我喜欢使用 REF5025、因为它的输入电源范围为18V、而 REF6225最大为5.5V

提前感谢。

Mahabir Prasad 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahabir、

    感谢您在设计中选择 ADS8598H。

    与市场上的许多单个电压基准相比、ADS8598H 上的片上基准具有良好的精度和漂移性能、 但是、如果在整个温度范围内预计会产生精密基准电压、则外部基准电压可能是一个很好的解决方案、因为 ADS8598H 的内部基准仅具有典型漂移规格。

    高级版本 REF5025在初始精度、漂移等方面具有与 REF6025类似的性能、它们之间的主要区别在于、 REF6025在输出端集成了一个高带宽缓冲器、这在以更高的采样率驱动开关电容器结构 SAR ADC 时非常有助于使基准信号趋稳。 然而、ADS8598H 集成了一个基准缓冲器、当使用一个外部基准电压时、此缓冲器可被启用。 因此、REF5025可直接用于 ADS8598H。 REF5025的输出阻抗应该很小、因为在输出上使用了增益放大器、我手头没有数字、但在 ADS8588SEVM 上使用了 REF5025 、该器件与同一 ADC 系列中的 ADS8598H 兼容、EVM 板已经过我们的验证、 因此、对于 ADS8598H、使用 REF5025不存在任何潜在问题。 ADC 的基准输入不会灌入过多电流、因此此时可以使用两个电压基准。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    在您回复后、我将使用 REF5025 (高级) SOIC 封装。