主题中讨论的其他器件: LMH5401、 LMH3401、 THS4551、 LMH6559、 ADS5424
大家好、对于一个新项目、我想使用 ADS5424-SP ADC。 现在、我想知道如何设计输入电路。
以下是输入电路的参数:
- 输入信号为单端信号、信号范围为1.1V 至4.5V。 这是必须转换的信号范围。 为了提供一定的裕度、应将0.9V 至4.7V 的信号范围映射到 ADC 的满量程范围。
- 0V 至5V 范围内的电压不应导致电路故障。
- 电路的输入阻抗应至少为100kOhm。
- ADC 采样率将为10MSPS 至12MSPS。
您能否建议采用具有航天组件的合适低噪声电路?
此致、Markus。