This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:原理图审阅

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, ADS8675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943036/dac7760-schematic-review

器件型号:DAC7760
主题中讨论的其他器件: ADS8675

您好!

大家好、我已经为我的项目设计了一个原理图、因此需要验证我是否已经为它使用了正确的组件。 请查找随附的文件、其中包含 ADS8675和 DAC7760的原理图。 我将+5V 用于 ADS、+15V 用于 DAC

此致、  

Rameez

 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 电路原理图对我来说没关系、如果您不使用 Iout、请保持引脚未连接。

    如果需要、您可以添加背对背二极管保护和 TVS 二极管、如下面的 EMC 用户指南中所示。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau229/sbau229.pdf?ts=1600862850974&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC7760

    我将指派 ADC 团队为您回顾 ADC 部分、

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的快速响应。

    在 DAC7760的其中一个线程中、Dale Li 建议将 IOUT 引脚接地、而不是保持悬空。 那么、我已经将其接地、这是正确的方式吗?

    2.我在 VOUT 侧添加了 TVS 二极管保护和铁氧体磁珠、您可以检查它们、并告诉我这些值是否与电路正确。

    此致、

    Rameez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为任何器件的一般建议、如果其输出未使用、您可以将其保持断开状态。 对于 DAC7760、建议保持断开。

    此外、这些器件还包括上电复位功能、可确保在已知状态(IOUT 和 VOUT 均禁用且处于高阻抗状态)下上电。

    TVS 二极管和保护方案对我来说看起来很好。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 DAC7760的推荐。

    ADS8675呢?  

    此致、
    Rameez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图中的 ADC 和 DAC 部分看起来都正常。 请注意这两个器件的布局、以获得最佳性能。

    如果您需要有关 DAC7760的任何其他帮助、请告诉我。 将来、您可以对 DAC 和 ADC 进行单独查询、以便 ADC 团队成员可以更好地为您提供帮助。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、最后一点、散热焊盘怎么样? 是否有必要使用 DAC?

    此致、

    Rameez