This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:通过 FMC 使用 JESD204B 将 DAC38J84连接到 Xilinx VC707

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943497/dac38j84evm-dac38j84-to-xilinx-vc707-using-jesd204b-via-fmc

器件型号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J84

我正在努力让 VC707通过 FMC 与具有 JESD204的 TI DAC38J84进行通信。  我有用于 FPGA 的 JESD IP、两个电路板都有 FMC。   

我将 VC707直接连接到 DAC38J84、并使用 JESD204 IP 配置 VC707。然后我使用 DAC3XJ8X GUI 配置 DAC38J84、 但我发现它们之间的连接不成功。DAC38J84是否可以直接通过 FMC 连接到 VC707?它们是否需要其他板作为它们之间的连接?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看 TSW14J10 EVM 中的资源、了解有关使用 VC707和 JESD DAC 的提示

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、这个问题可能是我没有详细的描述、请转到 e2e.ti.com/.../943642 通信、非常感谢。