This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200:adc12dl3200:时钟管理和延迟调节功能

Guru**** 2582825 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940888/adc12dl3200-adc12dl3200-clock-management-and-delay-adjust-function

器件型号:ADC12DL3200
主题中讨论的其他器件: LMX2594

尊敬的 Sirs:

我设计了一个电路板、其中 T&H 对射频信号进行采样、然后由 ADC12DL3200对 T&H 输出信号进行采样。

T&H 具有4GHz 时钟信号、ADC12DL3200具有2GHz 时钟信号、并且在 DES 模式下工作。

时钟分配由生成 4GHz 时钟信号的 LMX2594组成:该时钟信号已连接
连接到 T&H、连接到 ADC 的/2。

为了最大限度地提高 ADC 性能、我使用 ADC 的延迟调节功能在 T&H 输出信号非常稳定时对其进行采样:
通常、我使用 TAD_粗略 寄存器来设置此延迟。 大约9F 是该寄存器的典型值。

在这种情况下、我已经用 ADC12DL3200相同的 TAD_粗略 值为电路板供电了很多时间。

在某些情况下、ADC 数据的 FFT 良好、在 ADC 数据的 FFT 中有
载波及其交错杂散(增益、时钟类型)。 如果我重新校准 ADC、交错杂散是相同的。
如果我更改 TAD_粗略 值、我可以减少或消除交错杂散。

每次上电时延迟时间(TAD_粗略)是否稳定? 如果是、可以定义范围吗?

此致、

Daniele Sassaroli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    为电路板加电时、您是否在应用设置之前执行 SPI 寄存器复位、软复位? 这可能是电路板上电后相同 TAD_粗略 值无法正常工作的原因。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已应用软复位、但我认为 TAD_粗略 延迟不是稳定的。 你有其他建议吗?

    每次加电+软星之后、此延迟时间(TAD_粗略)是否稳定、或者存在一些可变性?

    ADC 性能是否从高延迟时间值降低?

    此致、
    Daniele Sassaroli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、

    我们将查看这一点、并尝试找到解决您的问题的方法。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、

    我发现 TAD_粗略 延迟应该在系统每次启动时保持稳定。

    看到交错杂散的一个可能原因是 LVDS 数据未正确对齐。 如何设置为每个交错 ADC 提供 CLK 的时钟分频器?

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    通常、我使用测试模式对数据总线进行了排列。 我不确定获得的值是什么
    与真实数据保持稳定、但这是我唯一需要获取数据的方法。

    我还有另外一个问题:

    您能不能建议我修改 ADC 寄存器来控制的相位延迟
    每个 ADC 的时钟?

    我是否必须遵循特定的程序来设置这些延迟?

    谢谢。

    此致、
    Daniele Sassaroli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、

    我已经向我们的设计团队询问了这一点、并将让您知道他们的看法。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、

    如果您在双输入模式下工作、则可以通过更改寄存器0x310和0x313来调整两个输入之间的时序。 这些寄存器在双输入模式下用于前台校准。 要更改寄存器的值、您可以读回寄存器中的当前值、然后进行相应的调整。

    此致、

    David