This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:AMC1306输出占空比不变

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25, TLC04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950135/amc1306m25-amc1306-output-duty-not-changing

器件型号:AMC1306M25
主题中讨论的其他器件: TLC04

下午好

我使用的是 AMC1306M25隔离式放大器、它连接到四阶巴特沃斯滤波器以生成模拟输出电压。 我测量的是 AINP 和 AINN 之间在几十 mV 区域内的变化电压、但我在 DOUT 引脚上看不到这一点。

我的时钟频率为5MHz、在 DOUT 引脚上看不到稳定的占空比。 我看到脉冲宽度为200ns、大约为400ns。

我的原理图如下

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    缺少的一件事是您的原理图-它没有通过过帐流程进行显示。  请重新发送。  AMC13306M25是调制器、因此您实际上不会看到 PWM 类型的响应、它将根据您的输入电压实现更高或更低的密度。  在5MHz 时、200ns 的高宽度是一个单一的"一"、而400ns 的高宽度连续为两个"一"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您的回复、我收到了原理图回复。 因此、我实际上看到的是一个"1"、后跟一个"0"、然后是两个"1"。 我明天应该能够获得示波器跟踪。 除非我的原理图给出任何答案!

    Matt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您重新分享原理图。  老实说、我认为这不会像您期望的那样起作用。  我之前从未使用过 TLC04、但在浏览数据表时、我看不到它如何能够跟上 AMC1306M25的位流。  不确定您对 Δ-Σ ADC 的熟悉程度、但 AMC1306本质上是典型 Δ-Σ 转换器的前端。  典型 DS ADC 中的输出位流在芯片内部进行数字滤波、然后为您提供数字输出字、表示来自前端调制器的位流的平均权重。

    由于 AMC1306只是调制器、因此输出位流通常由具有内置调制器滤波功能的 FPGA 或 DSP 处理(例如 、几个月前您与 Manoj 交谈过的 F23879D DSP)。  它们采用5MHz 的1和0流、并通过模拟输入信号的时间平均表示将数据累加/抽取至较低的数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢你的答复。 对 Δ-Σ 调制器进行更多的工作、我意识到我看到的结果可能是正确的(我认为最初时钟频率下的占空比为50%)。 我发现 TLC04给了我一个非常振荡的响应、所以用一个简单的 RC 滤波器来替代它、重建了我所期望的信号以及我的计算结果。  

    长期计划是使用与 Manoj 讨论的 F2879D DSP、这样可以提供更准确的重建。  

    再次感谢您的帮助

    Matt