This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608EVM:5V VREF 选项与放大器;GUI Composer 寄存器映射设置

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949938/dac53608evm-5v-vref-option-gui-composer-register-map-settings

器件型号:DAC53608EVM
主题中讨论的其他器件:DAC53608

你(们)好。  

我是 Zeming、FAE、来自 TI 日本。 我的客户正在使用 EVM 评估 DAC53608。

根据 EVM 用户指南、VREF 默认设置为2.5V。 他将 BOOSTXL 板的跳线 J7从2-3更改为1-2 、以选择5V VREF、但没有输出。 5V VREF 是否可用? 如果是、如何配置它?

此外、他使用 GUI Composer 寄存器映射按照 EVM 用户指南配置输出值、但输出没有变化、并且始终保持为零。 请告诉我使用 寄存器映射的正确步骤吗?

此致、

Zeming Kong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要将 EVM 配置为使用5V 基准电压、可使用多种方法。

    1.如果 EXT_VDD 由用户提供、则按照以下设置操作

    J7 -->位置1和2

    J6 -->位置2和3  

    J3 -->位置1和2

    2.如果用户未给出 EXT_VDD 并且 VDD 是唯一可用的电源(正常 EVM 用例场景)、请按照以下设置操作

    J6 -->位置1和2

    J3 -->位置1和2

    在这种情况下、确保 VDD 为5V (J9位置1和2)

    请告诉我、完成此操作后、您将在 DAC 上获得5V 基准电压。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、  

    非常感谢您的回复。 对于5V 基准、似乎不再存在问题

    您能否解释一下如何使用 GUI Composer 的寄存器映射?

    我们按照如下用户指南步骤操作、  

    1.转至延迟模式

    2.选择一个寄存器并配置输出值

    3.按 WRITE REGISTER (写入寄存器)按钮

    然后、输出应该显示与配置相同的值、但实际上我们没有输出。

    此致、

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否概述您为获取 DAC 输出而编写的寄存器?

    默认情况下、所有 DAC 输出都将处于断电状态。  您需要首先写入 DEVICE_CONFIG (地址0x01h)寄存器以启用 DAC 输出。

    然后写入 DAC_DATA 寄存器以获得所需的输出。

    获取 DAC 输出的简单方法是转到 DAC 快速入门页面,并启用切换开关,所有 DAC 都将自动加电。

    另请注意、DAC_DATA 寄存器在软件中是只写的。 GUI 的写入方式是、在数据写入后、立即发出读取。 因此、对于数据寄存器、您可能会看到全为零。 但无论读取的值如何、DAC 输出都会更新。 这仅适用于数据寄存器。

     此外、确保 GUI 显示 EVM 已连接在 GUI 左下角。

    如果您需要更多帮助、请告诉我

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ak:

    我的客户告诉我、他现在可以正确使用5V REF 和寄存器映射。

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Zeming