This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1602:内部电压基准的精度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950503/ads1602-accuracy-of-the-internal-voltage-reference

器件型号:ADS1602
主题中讨论的其他器件: REF5050

大家好、

客户希望了解 ADS1602的内部电压基准的精度。 数据表第4页的内部电压基准值为最小值= 2.75V、典型值= 3V、最大值= 3.25V。 这是电压基准的精度吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、当应用仅需要良好的交流规格、而不需要良好的直流或增益精度时、包含内部基准是一种便利。  如果客户需要更高的精度、则建议使用外部基准。  

    有关推荐的缓冲器、请参阅数据表中的图45。  每个单独的电压均可使用 REF5050等精密基准和精密电阻分压器生成+4V、+2.5V 和+1V 偏置电压。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用