This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:电源电压下降后,有时无法读取器件 ID "0xD0"

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950406/ads131e04-after-the-dip-in-the-supply-voltage-some-times-not-able-to-read-device-id-0xd0

器件型号:ADS131E04

电源中断后的某些时间、控制器无法读取设备 ID。 通常我会得到"0xD0"。 但在上述时间之后、它的读数为"0x00"。 在此读取期间、电源稳定。 SPI 频率= 8MHz

这样做的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您的发帖。

    电源中的暂时压降会导致所谓的"欠压"情况。 ADS131E04内的某些电路正在复位、从而导致错误读取器件 ID 和寄存器映射中的其他一次性可编程位。

    发生此电源压降时、最安全的做法是发出复位(命令或引脚切换)并重写寄存器设置。

    此致、