This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:处理非常低的信号值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948525/afe4404evm-dealing-with-very-low-signal-values

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4404

您好!

我目前正在使用 AFE4404 EVM -套件。 在我的应用中(发射器和探测器都与光纤对接、然后成像到样本)、我必须处理非常低的信号值。 我已经使用了最高的发射极电流值和可能的最高增益。 在此设置中、我最多只能达到 FS 的4%。

是否有办法在更长的时间内集成 LED 信号以获得更高的 ADC 读数? 或者是否还有其他选项(除了更改光学器件/光纤/发射器/探测器部件)以获得更高的读数。

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    感谢您与我们联系并关注 AFE4404。

    您能否确认检测器电流是否在120nA 范围内?

    我想详细讨论您的应用、看看我们是否可以提供任何解决方案。

    如果我通过电子邮件与您联系、您是否可以?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    峰值检测器电流为~105nA、具有最佳发射极选项、而~8nA 具有最差的发射极选项。

    我可以通过电子邮件进行进一步讨论。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我将关闭该帖子、因为我们已将此讨论脱机。