This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5610:ESD 额定值

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949801/tlv5610-esd-rating

器件型号:TLV5610

您好!

我想知道该器件的 ESD 保护等级和测量等级。

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这些是旧器件、我需要咨询我的资质审核团队以获得答案。

    请给我一天时间。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESD HBM、100pF、1500 Ω:  4000 V

    ESD MM、200pF、0欧姆:  400V        

    ESD CDM: 1500V         

    谢谢、

    Paul