This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1216:ADC 前端是否需要运算放大器

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943448/ads1216-whether-adc-front-end-needs-op-amp

器件型号:ADS1216

4 ~ 20mA 信号采集、SINc3模式。

ADC 前端是否需要运算放大器。

2. 快速稳定 模式下的 ADC 采集速度是多少? 使用4.9152MHz 频率、PGA 为1、速度位为1、ADC 输出代码速度为4.915/256 = 19.2Hz、计算是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)  ADS1216特有一个集成缓冲器和 PGA、因此、除非在 PGA 之前需要诸如增益/电平/滤波选项的额外信号调节、否则无需一个外部缓冲器。  

    2)  我相信您所指的是数据速率"f_data"、该速率由"f_MOD/抽取率"计算得出。   f_MOD 频率为 :4.915MHz/256= 19.199kHz、与您的计算结果匹配。  最终输出数据将是该值除以中配置的抽取率  

    DEC0 (地址08h)抽取寄存器(最低有效8位)复位值= 80h。
    M/Dec1 (地址09h)模式和抽取寄存器

    抽取值由11位定义、范围为20至2047。 该寄存器是最低有效位8。 三个最高有效位包含在 M/Dec1寄存器中。