This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1243:读取差分输入时出现尖峰

Guru**** 2930710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942405/ads1243-spikes-while-reading-differential-inputs

器件型号:ADS1243

您好!

我正在研究一个使用 ADS1243的应用、该应用具有3个差分输入。 在9小时以上的长运行测试中、在每个通道上观察到3-4次随机尖峰。 尖峰发生在不同通道的不同实例上。 与正常范围的偏差高达~150、000。 通道以100ms 的间隔周期性读取、数据速率为15Hz。 DRDY 行还指示读取数据时数据就绪。 即使在85ms、130ms、150ms 的间隔内也会观察到尖峰、不过在较高的间隔(>130ms)下、可以看到偏差会减少到~5000、尖峰会在时间上略微扩散。 我们非常感谢您在故障排除方面提供的任何帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    我很难理解到底是什么问题、您能发布显示错误结果还是正常结果的波形吗?  

    发生错误时、系统中是否有任何开关?  

    是否仅显示长期测试的错误、或者是否立即可重新生产?  

    我不确定我理解你这句话的意思。 您是不是说、当两次错误之间的间隔较长时、误差会更小? 您能否发布图片以帮助解释?  

    "即使在85ms、130ms、150ms 的间隔内也会观察到尖峰、不过在较高的间隔(>130ms)下、可以看到偏差会减少到~5000、尖峰会在时间上略微扩散。  "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、

    请参阅随附的文件、其中一项测试捕获了原始 ADC 输出、该输出周期性地读取通道(在读取通道1后、我们将多路复用器设置为通道2、依此类推)、间隔为114ms。 通道2有3个尖峰为~20、000、通道3有2个尖峰为~30、000。 需要注意的一点是、即使没有连接传感器、也会观察到这些尖峰。

    e2e.ti.com/.../ads1243_5F00_channel_5F00_2_5F00_3_5F00_plots.docx

    为了检查间距读操作是否有用、执行了两次读操作之间延迟较长的测试。 这是输出、通道的读取间隔为162ms。 请注意、间隔越长、尖峰的幅度越小(~4000-5000)、但其发生率会随时间的推移而扩展、这由波动区域表示。

    此外、不是仅在长运行测试中观察到尖峰、而是在长运行中观察到的概率更大。 在测试期间、系统不会执行计算密集型任务/功能、也不会执行任何其他外部激励。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    非常感谢您提供我现在了解问题的信息。  

    如果在未连接输入时观察到尖峰、这会使我怀疑可能会导致电源干扰或数据以某种方式损坏。

    您能否尝试使用示波器查看器件的电源并查看线路上是否存在任何干扰?  

    您是否有可以分享的原理图?  

    您能否确认来自器件的原始数据显示了计数的这种变化、并且这不是数据路径中某个位置的截断问题? 如果可能、最好使用示波器监控数据输出。 然后、您可以将原始数据输出与文档中显示的输出进行比较、以确认 ADC 是否出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的建议、应检查数据采集系统是否可用于记录输入、或者是否可使用示波器进行监控、排除干扰并比较值。 请找到所述子系统的方框图。 我将尝试从原理图和 share.e2e.ti.com/.../loadcell_5F00_ads1243_5F00_block_5F00_diagram.docx 中提取相关器件

    此致、
    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    正如您所说的、将器件的原始数据与软件读取的计数进行比较可以排除数据路径中的任何问题。 这意味着、随着时间的推移、需要记录示波器输出、直到问题出现为止。 我将检查这种方法是否可以实现。 电源干扰也是如此。 随附的 Vref、Vcc 值在几分钟内受到监控、看起来不错。 但是、当出现尖峰时、需要检查这些值。

    此致、
    Saurabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saurabh、

    请告诉我您的发现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Alex、感谢大家的帮助。

    此致、
    Saurabh