This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS125H02EVM:ADS125H02EVM:板载 TM4C1294NCPDT 用法

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02EVM, TM4C1294NCPDT, ADS125H02, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948876/ccs-ads125h02evm-ads125h02evm-on-board-tm4c1294ncpdt-usage

器件型号:ADS125H02EVM
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDTADS125H02MSP-EXP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的论坛团队:

我能够使用 Δ-Σ ADC 评估软件测试 ADS125H02EVM、并检查了读取和写入寄存器功能。 作为开发活动的一部分、我有一些问题、如下所述-

(1)  我们能否将板载 TM4C1294NCPDT 控制器用于通过 CCS 使用 Blackhawk USB100V2 JTAG 进行开发的目的。

(2.)  IS TivaWare_C_Series-2.1.4.178 library 可直接与提供的 ADS125H02示例代码(SPI 驱动程序)搭配使用。

(3.)  需要测试 PT100 (3Wire 类型)、您能否建议将引脚连接到 J1连接器。

(4.)  用于测试0至10伏模拟输入的一些示例连接。

(5.)   使用 ADS125H02EVM 同时使用 RTD 和模拟输入所需的更改/配置是什么。

此致、

Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    对于问题1和2、让我来看看这个问题、然后返回给您

    关于问题3、请让我参考我们 的 RTD 指导手册中的图9-11 以及 ADS125H02 EVM 用户指南中的图2

    有关问题4、请参阅 ADS125H02数据表中的图98和 ADS125H02 EVM 用户指南中的图2

    对于问题5、您可以使用您在问题3和4中发现的信息的组合来设置您的系统。 请注意、您将需要一个外部多路复用器来切换不同的信号、并且可以使用 ADS125HCH 的 GPIO 引脚来控制多路复用器。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    [引用用户="Anuj Kumar2"](1.)  我们能否将板载 TM4C1294NCPDT 控制器用于使用 Blackhawk USB100V2 JTAG 与 CCS 进行开发。[/quot]

    如果您想使用 JTAG 接头、欢迎您对 ADS125H02EVM 进行重新编程; 但是、由于 EVM 本身不用作开发平台、因此在此过程中、我们只能为您提供有限的应用支持、例如为您的开发提供现有代码示例和文档。

    我不确定 Blackhawk USB100V2 JTAG 调试器是否与 TM4C 处理器兼容。 如果您需要调试器、可以使用 MSP-EXP432E401Y LaunchPad (https://www.ti.com/tool/MSP-EXP432E401Y)上的 XDS110调试器。

     

    [引用用户="Anuj Kumar2"](2.)  IS TivaWare_C_Series-2.1.4.178 library 可直接与 提供的 ADS125H02示例代码(SPI 驱动程序)搭配使用。[/quot]

    应该是这样。 示例代码是使用 TivaWare_C_Series-2.1.0.12573编写的、因此我希望示例代码中使用的 DriverLib API 是兼容的。 TivaWare 发布说明(在  https://www.ti.com/lit/ug/spmu299f/spmu299f.pdf 中)似乎表明在版本之间添加了一些 DriverLib 外设 API、但我看不到修改或删除的 API。

    如果存在问题、或者您希望使用不同的 MCU 和代码库、则只需使用该特定处理器库的 API 在 hal.c 中重新实现函数。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Hall:

        感谢您的回复。 我能够使用具有  CCS 的 Blackhawk USB100V2 JTAG 在 ADS125H02EVM 中测试板载 TM4C1294NCPDT 控制器(测试连接.ccxml 窗口)。

        我还有一些与发展活动相关的问题-

    1. 我能否获得 ADS125H02EVM 中使用的备份代码(项目文件)。

    因此、如果我对要在 TM4C1294NCPDT 控制器中刷写的固件进行任何修改、同样可以使用 Delta-Sigma ADC 评估软件的备份代码。

     此致、

     Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    让我与 Chris 进行交谈、并尽快与您联系。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    我们无法共享 EVM 项目文件、但产品文件夹 https://www.ti.com/lit/zip/sbac233上提供了 ADS125H02示例代码

    固件.bin 文件包含在器件包下载中、因此如果您要创建自己的固件、然后将 EVM 恢复到其原始状态、可以使用固件二进制文件执行此操作。 该文件应位于以下目录中:Documents/DSEvalSW/Devices/ADS125H02/FW/firmware.bin

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。 参考   RTD 指导手册中的以下链接和建议、我通过评估 Delta-Sigma ADC 评估软件尝试了3线 RTD 设置 

    e2e.ti.com/.../with_5F00_100ohm.txt  

    e2e.ti.com/.../3187034

    • 导联1连接到 AIN0
    • 引线2连接到 AIN1
    • 导联3连接到 REFP0
    • IDAC1连接到 AIN0
    • IDAC2连接到 AIN1
    • REFN0连接至 GND
    • 放置一个100欧姆的基准电阻 器

    我没有得到正确的值、请检查所附的日志、并根据需要建议一些更改。

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anuj:

    您能否给我发送您的设置图片、以便我了解连接是如何完成的?

    您是否也可以向我发送您的寄存器设置? 我需要知道选择了哪些输入通道、哪些 VREF、哪些 IDAC 设置等

    请注意、ADS125H02的最小 VREF 电压为0.9V、因此在100欧姆时、您需要9mA 的电流来生成 ADC 运行所需的最小基准电压。 在选择组件和设置之前、请仔细查看数据表要求。

    布莱恩