This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:输出频率范围和 DACCLK 差分输入范围

Guru**** 2926830 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80, DAC38RF80EVM, DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/938552/dac38rf80evm-output-frequency-range-and-dacclk-diff-input-range

器件型号:DAC38RF80EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF80DAC38RF82EVM

大家好、团队、

DAC38RF80能否输出2.2GHz 音调?

请告诉我输出频率的 EVM GUI 必要设置。

数据表规格表显示、DACCLK 差分输入峰间电压典型值为800mV、最大值为2000mV。 您能告诉我最小值吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    DAC38RF80可输出2.2GHz 音调。 为此、您可以使用 DAC38RF80EVM 的 NCO 设置并混合至所需的频率、例如发送200MHz 的音调并将其与2GHz NCO 混合以获得2.2GHz 的输出。 这将需要启用混频器和 NCO。

    关于 DACCLK 差分输入电压、我想看看我们是否有可用的数据。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的指导。

    我将等待 DACCLK 差分输入电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo:

    DACCLK DIIF 输入电压的最小值未被完全测试。  我建议在800mV 的典型值附近工作、因为 随着振幅越来越低、时钟中的噪声可能开始对输出信号产生影响。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    器件中是否有特定的阈值电平来检测差动时钟输入?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taketo、

    我正在设置 EVM、并将粗略估算 EVM 能够检测和运行的最小时钟振幅。 我将很快向您提供估算结果。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taketo、

    我测试了 DAC38RF82EVM、能够下降到大约200mV 峰间值、并且仍然正常工作。 这是一个粗略估算、可能并非每个 DAC 或 EVM 都是如此。 尽管 DAC 能够在该级别工作、但我仍然建议按照 DAC38RF80数据表进行操作。

    是否有尝试使用的特定级别?

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的确认。 客户案例中的时钟输入可能会看到400mVpp。 它们将确认噪声性能如何随400mVpp 时钟的变化而变化。

    此致、