This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF85:LCMGEN 寄存器

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943187/dac38rf85-lcmgen-register

器件型号:DAC38RF85

LCMGEN 寄存器中的 LCM_SYSREF_OUTSEL 位的含义是什么?

描述为"在内部和外部 SYSREF 之间进行选择"。  对于具有外部 sysref 的设计,应使用什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您计划使用外部 sysref、则不需要 LCMGEN 函数。 这通常在尝试使用内部 sysref 时使用。

     LCM_SYSREF_OUTSEL 位的默认值为"0"、用于外部 sysref。

    此致、

    David