This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7056:TINA 模型没有 SDO 引脚

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7056, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950018/ads7056-tina-model-has-no-sdo-pin

器件型号:ADS7056
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

.SUBCKT ADS7056 AINP AINM CSZ SCLK 采样 AINP_SAMPLIND AVDD AINM_SAMPLIND
+ DVDD 参数:CAP_LOAD_ON_SDO = 1P

*加密宏。 无法查看内容。

.end

请更新模型!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    感谢您的发帖。

    无需对 SDO 引脚建模。 我们 ADC 的 TINA-TI 瞬态 Spice 模型旨在模仿开关电容式前端采样网络的行为。 该模型的输出是 AINP 和 AINM 上的采样电压。 客户可以假设 ADC 的数字输出将是差分采样电压的二进制等效值(AINP_SAMLIN_SAPLEGERM)。

    此致、