This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:输出保护

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/950192/dac8718-output-protection

器件型号:DAC8718

您好!

根据 TI 建议"https://www.ti.com/lit/ug/sbau229/sbau229.pdf"、我在其中一个设计中使用了输出保护电路。

我想保护输出侧、防止错误地将输出插入电源(24VDC)。 例如:如果我在下面所附的原理图中将24VDC 电源插入 VOUT_18、保护电路应该会保护运算放大器 U18。

它推荐了满足我要求的电路(">www.ti.com/.../sbau229.pdf")。

现在、我想知道、如果这个电路持续保护我的 DAC/OPAMP (如果我将输出插入电源的时间更长)或者只在短时间内保护我的 DAC/OPAMP?

这是我的电路:

谢谢、

Dinesh KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我将运算放大器输出插入电源、OPAMP 过热。

    建议的保护电路(https://www.ti.com/lit/ug/sbau229/sbau229.pdf")指出、它将保护输出免受意外连接到电源的影响。

    但在测试电路板时、运算放大器会熔断。

    我需要任何建议来保护运算放大器免受意外连接到电源的影响。

    谢谢、

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh、

    我在您的另一个主题中发布了一个答案:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/949124/3511112

    我认为最好还是在放大器论坛中发布此内容、以确保准确无误。 但是、我认为这是他们推荐的方法。

    吴约瑟