This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:时钟输入问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943097/adc16dv160-clock-input-issue

器件型号:ADC16DV160

您好,  

查看您的 EVB 原理图,您在时钟输入端口上放置了一个阻抗为75欧姆的 ATD1-1WT+变压器,您为什么采用这种方法而不是标准的50欧姆?  

如果不采取措施、快速响应将会很受欢迎。

谢谢

Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿龙:

    电路 ATD1-1WT+数据表非常薄、没有阻抗/回波损耗数据。 虽然它被称为75欧姆器件、但大多数此类变压器在50欧姆时实际上非常好。  它们的规格为75欧姆、因为高容量目标受众是电缆基础设施。  在任何情况下、我的假设是变压器在所需的频率范围和阻抗电平内运行良好、因此选择了它。  简而言之、无需设计为75欧姆。

    -RJH