This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210MB-EVM:相关的 AMC1210EVM 软件问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306EVM, AMC1210MB-EVM, AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949331/amc1210mb-evm-related-amc1210evm-software-problem

器件型号:AMC1210MB-EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1306EVMAMC1210

我想使用 AMC1210EVM+AMC1306EVM 进行测试,在用户指南中可以找到 AMC1210EVM 的软件无法在 Win10中使用。

是否有任何方法可以在 Win10上运行 AMC1210EVM 软件和驱动程序?

我想使用 AMC1306EVM 连接 AMC1210EVM、我需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    AMC1210MB-EVM 安装程序最初是在 WinXP 上开发的。  几年前对其进行了修改、以适应 Win7。  老实说、我不确定它是否适用于 Win10。  您是否可以使用旧 PC 进行评估?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的计算机仅支持 Win10、我想知道是否有任何方法可以实现该驱动程序。

    现在  ,图中显示了一条错误消息,似乎没有驱动程序,您是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在 PC 上具有管理权限、则可以尝试强制使用无符号驱动程序选项、并查看该选项是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可以按照以下步骤在 W10上强制使用无符号驱动程序:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、我将尝试这种方法。

    但我想知道我的回复中的问题是否是 Win10造成的?我看到我是否需要在 AMC1210EVM 用户指南上下载其他软件?我只在 TI 官方网站上下载了 AMC1210软件、您能给我一些建议吗?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装程序本身应负责这些项目、您无需下载任何其他软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我尝试了您的方法 在 W10上强制使用无符号驱动程序、但仍然不起作用。您有什么建议?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有时、无符号驱动程序变通方法并不总是有效的。 用户的计算机的保护软件有时会出现问题或不使用管理权限。 不幸的是,我没有其他建议可供提出。