This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:EMI 滤波器。

Guru**** 2832565 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/943073/ads1231-emi-filter

器件型号:ADS1231

大家好、

我想知道 ADS1231包含 EMI 滤波器。
数据表仅提到 EMI 滤波器具有20MHz 截止频率。

它是什么类型的滤波器? RC 或 LC 或其他东西?
您是否有显示此 EMI 滤波器规格频带的图?

与使用 ADS1231相比、我的客户提高了噪声性能。
他们想知道为什么它提高了噪声性能。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    有一个内部 R/C EMI 滤波器。  这对于这些类型的产品来说是相当标准的。  电容来自输入结构的固有电容、然后添加串联电阻以实现所需的截止频率。  假设这是一个频率为20MHz 的-3dB 的标准 RC 滤波器。

    我们不理解您对噪声性能问题的后半部分。  是否可以详细说明客户询问的内容?  许多数据表性能数字都是典型值、如果收到性能更高或稍低的器件、这种情况并不少见。

    与使用 ADS1231相比、我的客户提高了噪声性能。   他们想知道为什么它提高了噪声性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    非常感谢您的快速回复。

    我了解 EMI 滤波器。
    然后 、很抱歉、我没有足够清楚地说明噪声性能。
    我刚才解释了提出这个问题的背景。
    所以我的问题很清楚。

    此致。
    Kengo。