This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336EVM:位流显示了纯交流输入信号下的直流分量

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336, AMC1306M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941584/amc1336evm-bitstream-shows-dc-component-at-pure-ac-input-signal

器件型号:AMC1336EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1336AMC1306M05

您好!
在我们的应用中、我们发现、尽管 AMC1336上具有纯交流输入信号(约为2mVpp、50kHz)、但位流输出可提供对应于约50µV μ A 直流输入的直流分量。
如果没有交流输入信号,比特流输出恰好是50%-->没有直流分量!
今天的测量显示、当我们将时钟从20MHz 改为15MHz 时、也会产生直流分量。  这同样适用于较大的输入信号、例如40mVpp。
该位流由一个 up/dn 计数器进行评估(根据 FPGA、没有正弦滤波器!) 如果发生直流误差、计数器会不断递增计数。
我们特意使用非常小的输入信号,以便不会进入高积分非线性范围(图7,数据表 /打印错误:VIN(MV) --> V?)
您是否有任何修复错误的想法?
是否有 DeltaSigma ADC 具有更高的精度和位流输出、可能没有电隔离?
谢谢你。
Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    欢迎来到我们的论坛!  它看起来好像您试图在帖子中包含图或其他内容一样。  您可以重新提交吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、我尝试提供信号调节的电路图。

    希望、现在您可以看到该图。

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    我将在 TINA 中对此进行仿真、以进行更详细的了解。 同时、这种直流偏移的一些可能来源可能是信号调节电路中的电阻器或电容器不匹配、或者来自 AMC 的少量偏置电流。  

    您是否对所描述的直流漂移有更详细的了解? 您如何从计数器的输出计算此值? 使用15Mhz 和20Mhz 时钟时、您是否看到直流偏移有任何差异、或者两种时钟频率的直流偏移幅度是否相同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    下面是有关 AMC1336问题的一些详细信息:

    我们希望将 AMC1336用作 Rogowski 电流测量信号的积分器。 电流脉冲的持续时间为 ca。 1ms 到几秒。

    在52µV 测量中、我们注意到 AMC1336位流中描述的直流分量、我们可以通过在 AMC1336的输入端插入非常小的额外直流电流来消除漂移(请参阅图)、从而产生37µV μ V/μ V 的失调电压"Voff"。

    我们还进行了一些进一步的测量:

    这很奇怪:

    • 20MHz 和10MHz 时钟之间存在不同的行为
    • 在20MHz 时钟下、"无测量信号"(1)处没有漂移、尽管电流脉冲(3)后的失调电压为37µV μ V
    • 使用10MHz 时钟时、仅可通过失调电压52µV μ V 来移除漂移

    它看起来像迟滞、但由于 AMC1336是一款集成 DeltaSigma-ADC、因此不应存在迟滞。

    此致

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl、

    我觉得您正在测量 AMC1336的偏移误差。 参考数据表中的图12、您会发现偏移误差确实随时钟频率而变化。 根据我们表征中的数据、两个时钟频率之间的失调电压大约可以相差20uV。

    有几种方法可以解决这一问题。 首先、您可以在 AMC1336的输入之前添加积分器或前置放大器、也可以添加一些校准以补偿偏移。  

    此外、您是否考虑使用输入范围更适合您的信号的其他器件? 使用 AMC1336、您会放弃相当多的动态范围。 AMC1306M05具有+/-50mV 的输入范围、可更接近您的+/-2mV 信号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    感谢您的回复。

    是的、图12显示了可变时钟频率下的偏移电压变化是可以理解的。

    但是、我们不了解在施加小交流输入信号时产生的直流分量

    • 您对此有什么解释吗?

    当然、我们已经检查了其他 AMC13xx 是否适合我们的应用。 但 AMC1306m05的输入偏置电流为72µA μ A!  (AMC1336±3nA)和极低的输入电阻4、9k Ω! (AMC1336 1、5GOhm)->这将产生额外的误差。

    为了获得更 好的分辨率、我们可以增大输入信号的振幅、然后进行测量。 小输入信号的目的是避免积分非线性问题(图7)。

    此致

    Karl