This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8565:解决方案是 OPA4188+DAC8565。 您能帮我回顾一下吗?

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4188, DAC8565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942955/dac8565-the-solution-is-opa4188-dac8565-can-you-kindly-help-me-review-it

器件型号:DAC8565
主题中讨论的其他器件:OPA4188

设计

我们需要4-20mA 输出、并设计了该原理图。 解决方案是 OPA4188+DAC8565。 您能帮我回顾一下吗?

期待您的回复。

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 DAC 部分、如果您不打算驱动 Vref_L 输入、则可以将 Vref_L 接地。

    正如我从文章中了解的、您希望生成与 DAC 输出电压范围对应的4-20mA 输出?

    我使用100欧姆作为这里的感应电阻器。 在这种情况下、感测上的电压将是输入本身的副本。

    流经100欧姆的电流将为 Vinput /100。

    当 DAC 输入为0V 时、您可能需要添加失调电压以获得4mA 电流。 如果您的目的是设计回路供电发送器、我们提供了大量参考设计来提供帮助、您也可以查看 XTR 器件。

    https://www.ti.com/product/XTR117?keyMatch=XTR117&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    此致、

    AK