This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:未实现同步

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, LMX2582, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942229/adc32rf45evm-sync-is-not-getting

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45LMX2582LMK04828

你好,先生

我们使用 ADC32RF45 GUI 进行多项式搜索

在 GUI 中  

我们提供了以下参数

奈奎斯特区域  :第一个奈奎斯特区域

内部时钟频率 :LMX2582至 ADC,即1536MSPS

我们使用分辨率为14位的旁路模式  

这意味着 LMFS 为8224

在 LMK04828部分中、我要给出的 clk0&clk1区域分频器值为16、这意味着对 FPGA 的引用是192MHZ、数据速率为7.68Gbps。

我们为 ADC 提供150MHz 的输入

JESD204b 部分中添加了说明

CHA 链路层测试模式为 k28.5混合频率

我们在子类1的 polarfire 中使用 jesd204b Rx IP

请 建议我通过正确的同步和 sysref 正确获取数据。

谢谢

Roja Veereddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roja Veereddy、

    我使用 TSW14J56EVM 验证了 ADC32RF45EVM 上的此模式。 链路已建立、ADC 输出符合预期。  

    请注意、JESD SYNCB 极性默认反相。 可以使用 GUI 中的下面突出显示的复选框来更改它。  

    您提到您使用的是 JESD 链路层测试模式。 请确保为 CHA 和 CHB 选择了相同的测试模式。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海先生

    我们正在获取 SYNC 和 sysref

    但是、Sysref 存在一些干扰、数据始终从 JESD 获取 CBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBCBC。

    请建议我获取输出。

    谢谢

    Roja Veereddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roja Veereddy、

    如果同步极性反相、JESD 输出将卡在 BCBC 中。

    由于我能够使用 TSW14J56EVM 捕获输出、因此我不怀疑 SYSREF 输出有问题。

    请检查同步极性是否已更改。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海先生

    感谢您提出实现所需输出的建议。

    谢谢

    Roja Veereddy