This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:我们尝试使用 TI 采集板和 TI ADC 板来采集数据

Guru**** 2584455 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949730/adc32rf45evm-we-are-trying-to-capture-data-with-ti-capture-board-and-ti-adc-board

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45

海先生

我们正尝试使用 TI 采集板和 TI ADC32RF45板从高速数据采集专业版获取数据。

我们在 GUI 中提供配置

到 ADC 的时钟是--- 将 LMK2582连接到 ADC

采样频率为1536Msps

模式为旁路模式、分辨率为14位、LMFS 为8224

为 LMX04828提供时钟输出选项卡除以16

ADC32RFXX 选项卡。 反相同步极性被禁用

在高速数据转换器专业版中、我将固件和 ADC 输出数据速率设置为1.5G、ADC 器件型号为 ADC32RF45_LMF_8224

ADC 射频输入频率为1.536G

您能不能建议我们在 HSDC 专业版上正确获取数据。

此致

Roja Veereddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Roja Veereddy。

    使用 TSW14J56/7采集卡进行采集时、不应禁用反向同步极性。 同步极性应由采集卡反转。  

    尽管上述原因应该是未建立同步的原因、但也请纠正以下两个问题:  

    1、输入信号的频率为何与采样率相同? 这会混叠到直流、并由偏移校正器归零。  

    2.在 HSDC Pro 中、ADC 输出速率应设置为与 ADC 采样速率相同的频率、即1536MSPS、而不是1.5G。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海先生

    感谢您的建议。  

    我们能够正确地捕获信号。

    谢谢你

    Roja Veereddy