主题中讨论的其他器件:、 LMK04828
您好!
我在12位3GHz 的旁路模式下使用 ADC32RF45。 我的 sysref 频率是连续的、频率大约为2.3...MHz。 当我数字化以2250MHz、2625MHz 和1875MHz 调制的雷达脉冲时、我得到下面给出的受干扰脉冲包络。 在任何其他频率下的正常脉冲与 下面给出的名称"NO_ERROR"类似。 在这些特定频率下产生这些受干扰脉冲的原因是什么? 您是否认为它可能 与 偏移校正相关、因为它在我的设计中已禁用。 我们非常感谢您的任何帮助。
脉冲调制为1875MHz
NO_ERROR