This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:航天与非航天版本采样率

Guru**** 2553070 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102, ADC128S102QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942806/adc128s102qml-sp-space-v-non-space-version-sampling-rate

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

我有一位客户考虑将该产品的非太空版本用于工程开发。  您能评论以下内容吗?

我们希望在低于500kSPS 的采样率下使用 ADC128S102QML-SP、并希望将 ADC128S102用于我们的开发板。

非 SP 器件的最低采样率为500kSPS、而 SP 器件的最低采样率为50Ksps。 尽管非 SP 数据表中的最小采样率为500kSPS、但有多个点引用了较低的采样率。

两者的采样率与 SPI 总线时钟频率相关、并且在最小采样率差异之后、最小 SPI 时钟速率也不同。

我们知道、我们可以关闭两次采样之间的 ADC 以降低有效采样率、但这仍然需要我们保持更高的 SPI 总线时钟。

是否可以以较低的 SPI 时钟速率运行 ADC128S102 (非 SP)、例如对于400Ksps 的采样率为6.4MHz、因此它的功能将与我们将用于完整设计的 SP 版本相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、  

    该器件的目录版本具有降低至0.8MHz 时钟速率的功能、但仅在8MHz 至16MHz 之间进行了测试

    航天器件经过更广泛的测试、涵盖了整个采样率。  

    这就是目录版本具有最小采样率的原因、因为这是器件性能参数测试和支持的地方。 除此之外、该器件将正常工作并显示正确的行为、但我们无法对性能进行评论。

    总的来说、他们可以使用目录版本进行开发、这是可以的

    此致

    Cynthia