This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:PDN 引脚功能详细信息

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942760/ads5296a-details-of-pdn-pin-functionality

器件型号:ADS5296A
主题中讨论的其他器件:ADS5294

数据表几乎未提供有关 PDN (断电)引脚使用的信息。  请指明:

 引脚是低电平有效还是高电平有效?  正常运行应该处于哪种状态?

2. 如果引脚保持断开(断开)状态会发生什么情况?

 3.寄存器0Fh 位 D10确定引脚是导致"完整"还是"部分"断电。  在每种情况下、具体会发生什么?  在"部分"断电中提供了什么功能?  是否在"完全"断电(可能是 SPI 通信)中提供任何功能?

谢谢、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您使用 TI 的 ADC!  

    您可以将 PD 引脚视为 断电控制输入。 高电平有效。 该引脚 kΩ 一个内部220k Ω 下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  这很有帮助;它回答了我的问题2和问题1的一半。  其他问题尚未得到解答:

    1、 正常运行应处于哪种状态?

     3.寄存器0Fh 位 D10确定引脚是导致"完整"还是"部分"断电。  在每种情况下、具体会发生什么?  在"部分"断电中提供了什么功能?  是否在"完全"断电(可能是 SPI 通信)中提供任何功能?

    我还想知道你是如何得到你提供的答案的。  您是否有未发布的信息、或者您能否请我参阅已发布的文档?

    此外、您何时会修订数据表以涵盖这些要点?

    此致、

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、  

    我从 ADS5294系列中找到了一些信息。 它们都是9x 系列、可以共享许多信息。

    局部断电将使 LVDS 和基准保持活跃。 因此您可以快速恢复。  而完全断电也会使 LVDS 和基准电路保持关断状态。  因此、您需要在上电后重新运行 LVDS 培训。  

    在这两种情况下、SPI 和寄存器仍处于活动状态。 t

    我们将在内部进行讨论、看看何时可以修改数据表。  如果您有,请随时在 e2e 上发布问题。

    谢谢!