This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:TSC2046上的 Vref 未稳定

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941587/tsc2046-vref-not-stabilizing-on-tsc2046

器件型号:TSC2046

您好!

我们注意到、我们使用 TSC2046的一些产品具有无响应的触摸屏。  这似乎是因为检测到的坐标正在变化并且不稳定。  我注意到、在出现此症状的 PCB 上、2.5V Vref 在检测到触摸后100- 200us 后才会稳定。  一些 PCB 不存在此问题、并且 Vref 稳定。  PCB (而不是触摸屏)问题。  我们没有在触摸屏线路上使用任何外部电容器或滤波器。  

我们为什么会看到这种可变性、以及如何改善 Vref 稳定时间?

具有响应式触摸屏的电路板上的2.5V Vref:

显示缓慢稳定的电路板上的 VREF:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marten、

    您能否共享原理图以及发送到器件的命令? I2C 事务是可以的。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    感谢您的回复、这里是我们原理图的一部分、我将尝试从我们的工程师那里获取一些有关命令的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发送的命令为:

    我们发送的命令为:
    -读取 ADC Y:10010011
    -读取 ADC X:11010011
    -读取 ADC Z1:10110011
    -读取 ADC Z2:11000011
    - ADC 关闭:10000000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多详细信息:

    1. 读取 ADC Y 最多8次、查找相同值的2个连续值
    2. 读取 ADC X 最多8次、查找相同值的2个连续值
    3. 读取 ADC Z1多达8次、查找相同值的2个连续值
    4. 读取 ADC Z2最多8次、查找相同值的2个连续值
    5. ADC 关闭
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marten、

    该原理图未显示任何问题、看起来不错。 回顾初始帖子中提供的示波器截图、为什么在第二幅图像中 Vref 供电的时间更短? 尝试使用触摸屏时、Vref 是否未打开?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Aaron。

    只要按下屏幕、Vref 就会显示为"on"。  因此、通过更长的触控、示波器显示 Vref 已通电的时间更长。  

    同时、我做了更多的测试、也许这是一个很小的噪声水平差异。  我们现在允许两个连续读数彼此在1 LSB 以内以接受触摸、而不是要求两个连续读数相等。  在这种变化的情况下、以前没有响应的触摸屏现在响应非常快。  也许接受触摸的标准过于严格、我们的一些 PCB 比其他 PCB 更容易受到噪声的影响。  我们将继续测试此更改、但我认为它可能起作用。  

    我仍然不知道为什么 Vref 看起来像"AG"、但它似乎仍适用于稍微宽松的触摸接受标准。  也许我们的解决方案只是一项解决方案、但到目前为止似乎还可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marten、

    很高兴听到触摸屏响应速度更快、因为要求不太严格。 我将继续并结束本主题、但如果出现更多问题、请随时发表评论。  


    此致、

    Aaron