This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:DDC 不输出直流分量

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949667/adc32rf45-ddc-does-not-output-dc-component

器件型号:ADC32RF45

您好!

我在4分频模式下使用 ADC32RF45。 我的 CLK 和 NCO 频率分别为2949.12MHz 和1105.92MHz。
当我输入1105.82MHz 或1106.02GHz CW 信号时、ADC32RF45会输出幅值正确的 IQ 信号。 但是、当我输入频率与 NCO 相同的1105.92MHz CW 时、IQ 信号的振幅几乎变为零、无法获得正确的振幅。 理想情况下、DDC 应根据相位使用直流分量输出 IQ 信号。  无论输入信号频率如何、IQ 信号轨迹的圆半径都必须恒定。  下图显示了 IQ 信号轨迹的半径(振幅)与输入 CW 信号频率之间的关系。

ADC32RF45是否具有可切断 DDC 输出端直流分量的高通滤波器或直流偏移消除器? (我认为交织的直流偏移消除器位于 ADC 内核和 DDC 之间。) 是否可以禁用此功能?

谢谢、

Keiichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    庆一:

    HSDC Pro GUI 默认会在直流周围对单元进行陷波。  要进行更改、请转至测试选项>陷波频率窗口。  要陷波的缺省单元数为25。  如果需要、您可以将其更改为0。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Keiichi、

    您使用的 NCO 频率1105.92MHz 等于3* 2949.12/8 = 3fs/8。

    在 ADC32RF45中、每个 ADC 通道在内部交错四次、 偏移校正器块使直流、fs / 8、fs / 4、3 fs / 8和 fs / 2无效。

    请在数据表部分找到更多详细信息:"9.1.5在 ADC32RF45中使用直流耦合"

    此致、

    Vijay