This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D800RFRB:ADC12D800RF 的采样频率以及 ADC12D800RFRB 和 NI LabVIEW 之间的通信

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D800RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/940983/adc12d800rfrb-sampling-freq-of-adc12d800rf-and-communication-between-adc12d800rfrb-and-ni-labview

器件型号:ADC12D800RFRB
主题中讨论的其他器件:ADC12D800RF

你好  

我是 jinseong


我正在考虑购买 adc12d800rfrm。 我有一些问题。

第一个。 我正在寻找双通道 ADC、所需的规格是模拟输入带宽约为2GHz、采样率为100MSPS。

其中最相似的是 ADC12D800RF。 但当我查看数据表时、我们确认在非 DES 模式下的最小采样率为150MHz。 即使应用了外部 CLK、也不会执行100MHz

工作? 如果不是、您可以推荐一些器件吗?

第二个。  使用 adcd12800rfrb 板时、我知道可以使用 Wave vision 5软件执行数据采集。 但我想使用 NI LabVIEW 的 Visa 函数来驱动 ADC。 那么、是否可以进行连接

直接通过板的 USB 端口连接到 NI LabVIEW? 或者是否有方法连接 Wave Vision 5软件和 LabVIEW?

请提供任何帮助。  

谢谢、此致

金松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsong、

    我想更好地理解为什么仅以100MSPS 采样时需要2GHz 带宽?

    此外、您的应用还需要多少位或 ENOB/SNR 性能。

    对于我们的任何 ADC、我们都使用 WaveVision 或 HSDC-Pro 进行时域和频域中的数据采集。 我们可以为您提供任何一种 FPGA 代码、但遗憾的是、我们没有任何可以通过 USB 直接连接到 NI LabVIEW 的代码。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    感谢您的回答

    采样问题已解决!  

    我不知道在这个论坛中提问是否正确、 如果我购买 ADC12D800RFRB、我知道封装包含板、USB 电缆 ti 平衡板等

    如果是,ADC12D800RF 器件是否采用封装?

    此致、

    金城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsong、

    是的、ADC12D800RF 安装在评估板上。

    如果您需要额外的松散 ADC 器件、请单独订购。

    此致、

    Rob