This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293 SPI I/O 1.8V 电平连接问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/942534/ads1293-ads1293-spi-i-o-1-8v-level-connection-question

器件型号:ADS1293

尊敬的 TI 团队:

ADS1293规格提及的电源电压范围如下:

模拟电源电压:2.7V 至5.5V  

2.数字 I/O 电源电压:1.65V 至3.6V

请参阅下面的块,MCU SPI 连接到 ADS1293以获得1.8V I/O 电平。 它在该电路架构中是否可行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    是的、电源方案应该可以正常工作。

    如数据表中所述、当模拟电源电压小于3.6V (在您的情况下为3.3V)时、数字 I/O 电源电压范围为1.65至3.3V。

    当 I/O 电源电压为1.8V 时、不应出现任何问题。