This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4129:CAN#39;t 检测输出时钟

Guru**** 2780515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941210/ads4129-can-t-detect-output-clock

器件型号:ADS4129

您好!

我无法检测任何输出时钟。 我使用的是 LVPECL 输入。 该时钟信号侧的 P 可以在以下图像上看到(遵循1.6vpp 差分):

输出时钟仅为两个直流值0.9V 和1.2V。

-VCM 正常。

-目前我没有连接输入信号 、并且缺少最接近的去耦电容器。  

我还在 较高的频率(15MHZ、125MHz)下尝试过它。

我还没有使用 SPI 接口。

我是不是做了什么、还是杀死了 de ADS4129?

谢谢、

此致、

Joao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不关注。  我假设图片是输入时钟、您无法检测输出时钟。  您实际上可能需要使用 SPI 来正确初始化器件。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、图片是输入时钟。 我在数据表中找不到任何需要 SPI 接口来启用输出时钟的内容。 我已正确连接输出使能引脚和 DFS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 SPI 接口、但它也无法正常工作。 我仔细检查了所有电压(DRVDD、AVDD、GND、VCM、上拉/下拉)、它们都正常。 LVDS 接口的直流电压也存在。 我还探测 SPI 信号、以确保它们与数据表一致。

    我能不能以某种方式损坏芯片的数字部分? 或者、这种情况不太可能发生、 我只是错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、

    我测试了我们的 EVM 之一、并且能够在为电路板供电后立即查看输出时钟。 因此、我不确定您的问题可能是什么。

    您是否直接检查 ADC 的时钟输出引脚?

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、David 是的、我已经在 ADC 的引脚中进行了测试。 Joao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joao、

    是否可以看到时钟输入和输出的原理图? 这将使我们能够查看是否有其他任何问题可能导致该问题。

    此外、请检查以确保为 ADC 提供正确的电源、AVDD 和 DVDD。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、David

    我设法解决了这个问题。 我更换了 IC、这次没有使模拟输入悬空。 它现在似乎起作用了。  

    如果您愿意、我仍然可以共享时钟的原理图。

    此致、

    Joao