This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4410:有关 AFE4410中的放大器的查询。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949561/afe4410-inquiry-about-amp-in-afe4410

器件型号:AFE4410

你(们)好

我对 AFE4410的使用有一些疑问。  

AFE4410内部放大器是否只能在差分模式下使用?

2. 是否可以将 I_Offset 设置为0?

3.将 R_Gain 用作2Mohm 时、PD 的最大电流是多少?

谢谢。

此致、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    由于器件 AFE4410处于 NDA 状态、我们希望将此讨论离线。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我会将其发送回您的电子邮件地址

    谢谢。