This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:软件驱动程序支持

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12DJ3200, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/945594/adc12dj3200evm-software-driver-support

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200TSW14J57EVM

我正在寻找适用于 ADC12DJ3200EVM 的软件驱动程序。 我本来想在 KCU105的参考设计中看到一些东西、但那里没有什么东西。

TI 是否为开发人员提供这种支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您能不能帮助我解释您要寻找的软件驱动程序? 是 KCU105板还是 ADC 板?

    当您从 ADC EVM 页面安装 ADC GUI 时、会下载并安装 ADC 软件驱动程序。 这是链接

    GUI 位于软件标题下。

    对于 KCU105驱动程序,您需要从 KCU105网页安装驱动程序。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我可能有一个与 Mathew 类似的问题。

    我不是尝试将 ADC12DJ3200EVM 与 TSW14J57EVM 配合使用以供 PC 使用、而是尝试使用 KCU105作为主机平台、并将 ADC12DJ3200EVM 连接到 KCU105的 HPC FMC 插槽上。 为了控制系统、我打算使用运行软件的 MicroBlaze 软内核 CPU (在 KCU105 FPGA 中实例化)。 我下载了"更多文献资料"下提供的参考设计、当我看到 Vivado 项目时、我看不到用于配置 ADC12DJ3200和支持电路的驱动程序的任何源代码(例如 C、C++等)。 如果我有驱动程序源代码、我们的团队可以比从头开始编写驱动程序更快地将驱动程序集成到现有设计中。 这些驱动程序是否可用?

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、

    我正在寻找配置 ADC 特性的 C/C++文件、这些特性可重新定位用于 KCU105上的 MicroBlaze 或 ZCU102上的 ARM 内核。

    TI 是否提供此支持、或者我是不是为了开发驱动程序而挂机?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt 和 Anthony、您好!

    配置 ADC 的唯一方法是通过 EVM 板上的 USB 使用 FTDI 芯片。 没有挂钩可通过 FMC 连接器控制 ADC。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这回答了我的问题。