This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5689:关于如何在双时钟模式下使用

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948029/dac5689-regarding-how-to-use-in-dual-clock-mode

器件型号:DAC5689

您好的支持团队。

 我的客户询问如何在双时钟模式下使用。

关于如何使用、CLK2是连续输入、CLK1_CLK1是由时钟源控制输入或输出。

(CLK1C 与 GND 进行交流耦合。)

这种用法是否可以接受?

我的客户表示 DAC5689的输出有时异常。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是 DAC5689的双时钟模式或任何类型的时钟模式的预期用法。 对于 DAC5689、CLK1和 CLK2的时钟输入必须是连续的。 DAC 不支持突发时钟输入模式。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang-San

    感谢您的及时响应。

    我知道。

    您能否为我提供一些建议、让我了解数据表中的哪些位置不支持突发时钟输入?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa、

    DAC 设计的架构不允许这样做、因为它具有16个小采样 FIFO、并且数据路径设计需要连续的时钟流。 此外、从第30页开始的 DAC5689的时钟模式的时序图和说明只指定了连续时钟模式。 没有直接提到支持突发时钟输入。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang-San

    感谢您的友好支持。

    我知道。

    此致、

    千兆