This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4142:FPGA 的 ADS4142时钟源

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4142, CDCE72010, LMK04228, CDCLVP1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/941889/ads4142-ads4142-clock-source-from-the-fpga

器件型号:ADS4142
主题中讨论的其他器件: CDCE72010、 LMK04228、 CDCLVP1102

您好!

我计划使用 ADS4142读取我的模拟信号。 对于该 ADC、需要使用时钟驱动器、以便在高采样率下获得低抖动+低噪声。 我还看到需要 LVPECL 时钟驱动器。

我的问题是应该使用哪个 LVPECL 时钟驱动器。 其理念是时钟信号(来自 FPGA 的单端时钟信号)应应用于时钟驱动器。 之后、时钟驱动器 驱动 ADS4142的差分 CLKP 和 CLKM。

此致、

郭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FPGA 的时钟通常不是低抖动。  方法是使用时钟发生器为 FPGA 提供 ADC 时钟和同步时钟。  ADS4142 EVM 使用 CDCE72010时钟发生器器件。  您还可以查看 LMK04228等器件。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也可以使用时钟缓冲器(发送到时钟缓冲器的 FPGA 时钟信号)。 从时钟缓冲器传输到 ADS4142的 CLKP 和 CLKM)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您打算将 FPGA 时钟用作时钟芯片的参考信号、然后将其内部(干净) VCO 同步到 ADC、然后将该时钟(或分频输出)输出到 ADC ...那么可以...这是可以接受的。

    我认为、简单的缓冲器不会显著改善 FPGA 时钟相位噪声、而是 ADC 的低质量时钟。  这一切取决于 FPGA 时钟的质量以及可接受的不良相位噪声时钟的 SNR 下降量。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我还在 ADS4142的数据表的"典型应用"部分或第72页中看到、它们使用 LVPECL 时钟驱动器。 我实际上需要哪种输出格式(时钟驱动器使用 LVDS 端接)?

    总之、建议使用时钟发生器 IC 、而不是时钟驱动器/时钟缓冲器(CDCLVP1102)、其端接性能取决于 IC 芯片的输出格式。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郭

    你是对的。 您应该使用具有低相位噪声的时钟发生器。 您可以使用 LVDS 或 LVPECL 模式。

    此致、

    Jim