This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5463EVM:ADS5463EVM

Guru**** 2981460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5463EVM, ADS5463, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/949290/ads5463evm-ads5463evm

器件型号:ADS5463EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5463、 ADS4249

我将使用具有12位 LVDS 信号的 ADS5463EVM。 您是否有用于此 LVDS 传输的 VHDL 内核? DDR 或 SDR 都很好、但不具有无串行能力、因为它是以短延迟的快速(500Mbps)时钟进行数据接收。

它是零延迟快速 ADC 接收器的概念验证。 因此、我们选择 ADS5463EVM 作为 ADC、如果您有此内核、我们将省去一些精力。

查看 Tida00069示例后、ADS5463和 ADS4249之间存在差异、这是 DRY 函数。 我需要其他信息来实现干信号线、主要是因为我们打算使用500 MHz 时钟。

我想更好地了解与数据的干同步、以及如何定义它在 DDR 或 SDR 中工作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Idan、您好!

    我将必须查看 VHDL 代码是否可用。

    我将就此与您联系。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Idan、您好!

    VHDL 代码位于以下网站:  

    向下滚动、直至看到"更多文献资料(2)"部分。 有 zip 文件。

    请记住、这是我们客户提供此信息的礼貌之举。 遗憾的是、我们无法在修改代码等方面提供任何帮助

    此致、

    Rob